This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低功耗蓝牙-android-project-zero-sample 代码+ Android studio

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565471/bluetooth-low-energy-android-project-zero-sample-code-android-studio

Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK

您好!  

我尝试 在 http://git.ti.com/bluetooth-low-energy-android-project-zero-sample-code 上使用蓝牙低耗能 Android 项目零示例代码+ Android Studio 下载

我在智能手机中下载应用程序、该应用程序仅为白色页面、顶部显示蓝色部分  

没有其他东西。

您是否有相同的问题?

能不能帮助我解决这个问题

我尝试过的另一个问题是 Eclipse、我遇到了问题

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是一个 Android 开发问题、我们仅支持有关 BLE-STACK 和 TI 开发板的问题。 有关 Android 开发问题的帮助、请参阅其他部分。

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以尝试在 http://stackoverflow.com/中提出有关 Android 应用开发问题的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、但 TI 员工这么说:
    以下应用是我们支持 Android 应用开发的应用。 请重试并验证您是否能够连接到外围设备吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我看到同样的问题。 但是,您可以使用其他应用程序尝试连接到外围设备,例如 SimpleLink Starter 应用程序。

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我总是遇到连接问题
    这一问题似乎是在应用程序和智能手机之间存在的,因为:
    Galaxy A3 + SimpleLinkStarter + Hosttest_app =确定
    WIKO Jerry + SimpleLinkStarter + Hosttest_app = NOK、未建立请求连接
    WIKO Jerry + SimpleLinkStarter + SimplePeripheral = OK

    我认为这是一个错误的参数、但我不知道哪个参数