This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法开始指示权限问题

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589351/can-not-start-indicate-permission-issue

主题中讨论的其他器件:CC2541

我将在 CC2541上移植微信 AirSync、使用 AirSyncDebugger 测试并遇到此问题:

***** onTestStartIndicating *****
结果= false、无法开始表示权限:写入配置描述符错误

***** 连接*****
结果= false、连接失败:onTestStartIndicating 失败 

谁在这一领域有经验?

在 BLE-CC254x-1.4.2.2上、 我觉得这个地方存在疑问:

void osal_memcpy (wcIndicate、value、uV_CMD_LEN);
GATTServApp_ProcessCharCfg (wcIndicateConfig、wcIndicate、 false,simpleProfileAttrTbl,GATT_NUM_ATTRS (simpleProfileAttrTbl),invalid_task_ID,simpleProfile_ReadAttrCB); 

新 的 GATTServApp_ProcessCharCfg 函数具有更多 的 pfnGATTReadAttrCB_t pfnReadAttrCB 参数、 谁可以解释它?  

谢谢!

好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hansome、

    您尝试做什么并不是很清楚。 我可以找到的所有有关 AirSync 的文档都是中文的,所以我无法理解它是什么。

    谢谢、
    Fredrik