This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:配置文件- Code Composer Studio

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/587453/launchxl-cc2650-configurasion-file---code-composer-studio

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

您好!

我使用 Code Composer Studio (版本7)并尝试对 CC2650-Lanchxl 进行编程、您能不能帮助我了解 TI-RTOS 应用程序的配置文件(*。cfg)在哪里? 在哪里可以找到它以添加一些定义?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、大家好、

    您要添加哪种类型的定义? 请打开 Project Compiler 预定义(Project -> Properties -> Build -> ARM Compiler -> Advanced Options -> Predefined Symbols)。

    如果您正在查找 ccfg 文件、它称为 ccfg_app_ble.c、位于项目的 Startup 文件夹中。 在对 ccfg-file 进行任何查询之前、请阅读包含的简介。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie、

    非常感谢! 我想补充以下指南[第71页]第5.10.1段的内容: www.ti.com/.../spruhd4m.pdf

    我想添加一个变量:var FatFs = xdc.useModule('ti.mw.fatfs.FatFS');
    是否确定我应该将其添加到您提到的配置文件中?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、大家好、

    您的起点是什么项目(例如 simple_peripheral、pinInterrupt)?

    (如果您使用的是 ti-RTOS 示例项目之一、而不是 BLE 堆栈中的项目、则有一个名为*项目名称*。cfg 的文件、例如 pinInterrupt.cfg、这是您要查找的文件。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    项目是 simpleBLEPeripheral、但 Startup 文件夹仅包含您告诉我的内容:ccfg_app_ble.c 文件和 main.c
    *项目名称*。cfg 文件在哪里?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、大家好、

    该文件名为 app_ble.cfg、位于工程的工具文件夹中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie、

    是的、我找到了它! 非常感谢!

    此致、