This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/cc2640:了解如何在 cc2640和移动设备之间进行配对

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589365/ccs-cc2640-for-how-to-do-pairing-between-cc2640-and-mobile

器件型号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

器件:cc2640F128

SDK: BLE_SDK_2_02_01_18

IDE:CCSV7

示例:simple_peripheral_cc2650em

我 在手机中发现 cc2640。 如果我从手机发送配对请求。

在 SDK 中,我在我的示例中得到了什么位置?

有任何用于检查配对状态的变量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以查看我们的软件开发人员指南第5.4节 GAP BondMgr 和 LE Secure Connections。

    此外、我们的 GitHub 中还提供了实现配对状态回调的 simple_central audio_receiver 示例。 您可以参阅软件实现的代码。