This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CC2650 Launchpad Problem with COM Port?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2650, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565941/launchxl-cc2650-cc2650-launchpad-problem-with-com-port

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他部件:CC2650ENERGIA

您好!

  由于使用 CC2650 Launchpad、我多次遇到 Tera Term 没有输出且无法打开 COM 端口的情况。 我在下面完成了这些操作。 这里有人会体验相同的体验吗? 问题的解决方案是什么?

  1. 断开并重新连接 USB 电缆。
  2. 重新启动 PC。
  3. 更换 USB 电缆。

-kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.尝试关闭所有 CCS 和闪存编程器2并断开 LAUNCHXL-CC2650与 PC 之间的 USB 电缆。
    2.连接 USB 电缆并使用 TeraTerm 打开 COM 端口。
    3.启动 CCS 或闪存编程器2.

    如果需要复位 LAUNCHXL-CC2650、请使用 Launchpad 上的复位按钮、并且在 CCS 或闪存编程器2打开时不要连接/断开 USB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    我正在使用 Project Zero。 在您回复之前、我能够在 Tera Term 中输出。 我按照您的说明操作、在 Tera Term 没有输出。 我重新启动了我的 PC 并执行了相同的操作、在 Tera Term 没有输出。

    我注意到、每当发生这种情况时、TM4C129附近的红色 LED 都会亮起。 上周我遇到了这个问题、但在进行一些故障排除后、我没有再次遇到这个问题。 但是,从今天清晨开始,我一直遇到这个问题。 我的 CC2650 Launchpad 是新的、未连接其他电路、因此我假设这不是 CC2650 Launchpad 导致的。

    我使用的是 Dell Laptop Windows 10 Code Composer Studio 7,所有用于 CC2650 Launchpad 的软件工具均已安装,Energia 也已安装。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 LAUNCHXL-CC2650似乎有问题、因为每当发生这种情况时、您会看到 TM4C129附近的红色 LED 亮起。 我只是使用 LAUNCHXL-CC2650进行测试、一切正常、我看不到红色 LED 亮起。 如果您重新启动桌面并重新连接 LAUNCHXL-CC2650、它能否恢复?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我在新的 CC2650 Launchpad 上体验到了相同的体验、这是从 ESD 塑料袋中取出来的。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 LAUNCHXL-CC2650是版本:1.2。 你的是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的 Launchpad 版本为1.2。 我刚刚从 ESD 包中取出的另一个 Launchpad 也是版本:1.2。 我刚刚关闭了 PC、我正在重试。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您运行 UART 回波示例、它是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    我导入了 UART 回波示例程序、它正常工作。 我使用了 COM4 UART 端口并将波特率设置为9600。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很奇怪。 尝试在 LAUNCHXL-CC2650上执行批量擦除、并下载 ProjectttZero 以再次进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    我刚刚收到了 BLE USB 软件狗。 我将使用 Smart RF Flash Programmer 2执行批量擦除。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yikai、

    使用 Smart RF Flash Programmer、我已成功擦除 CC2650 Launchpad。 我还成功地对 Project Zero 应用程序和堆栈进行了编程。 我能够使用 SensorTag 应用程序成功测试 Project Zero

    我打开 Tera Term、并且有输出。 我稍后将在 CCS Debug->Run 中看到是否还有 Tera Term 输出。

    -克尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    知道它现在可以正常工作。