This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:自动测试解决方案

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565625/cc2564-automated-test-solutions

器件型号:CC2564

您好!

我是功能测试开发团队、目前我的项目是对配备了 cc2456B 的 PCB 板进行功能测试。

所有 UART 命令和服务包下载都能与 HCITester 软件配合使用。

是否可以使此步骤序列( 如 TestStand 集成或 dll 等 )自动化?

谢谢!

克劳迪乌

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claudiu、

    您可能已经注意到、HCITester 使用 PC 上的 COM 端口直接与 CC256x IC 的 HCI UART 端口进行通信。 因此、从理论上讲、只要您使用 COM 端口将正确的 HCI UART 命令传递到 CC256x IC、就可以由上述任何其他应用完成。

    话虽如此、HCITester 是使用 CC256x 执行测试的推荐工具。 如果可能、您还可以查看可自动运行 HCITester 等 Windows 应用程序的实用程序。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    感谢您的快速回复和信息。
    我已经直接从 LabView 或 C# dll 中使用 UART、但仅用于"状态参数"等简单命令。
    在执行测试序列期间、我需要下载 cc2564的 Service Pack、这是问题所在。 在 SP 内部、有28个来自 DUT 的命令行步骤和答案。 所有这些 都使分析和比较变得复杂。
    目前、我开发了一个脚本、用于启动 HCITester、加载 SP、开始下载并阅读最终报告。 是的、可以正常工作、但在我看来、这不是一个专业解决方案。 一种很好的方法是使用后台工具、而无需处理 Windows 应用程序。 任何方式... 正常工作。
    谢谢!

    此致、
    克劳迪乌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Claudiu、

    供参考、SP 中 DUT 的命令和响应包括 HCI 命令和 HCI 事件。 您可以在 BT 核心规范和 CC256x 供应商特定命令 wiki 中找到有关这些规范的文档: processors.wiki.ti.com/.../CC256x_VS_HCI_Commands

    我同意在编写您自己的 Windows 软件来传达这些命令时、这些命令可能会变得复杂而难以分析。 这就是我们首先提供 HCITester 实用程序的原因。 由于您在 HCITester 上运行了一个脚本、并且它正在运行、因此我没有发现任何问题。 请告诉我我们是否可以关闭此主题。

    此致、
    Vihang