This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2650:BLE SDK 2.2.00.31安装无法完成、它会卡住

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565847/rtos-cc2650-ble-sdk-2-2-00-31-setup-does-not-get-completed-it-gets-stuck

器件型号:CC2650

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我正在尝试在 Windows 7上安装 BLE Stack 2.2.00.31所有诸如 TI RTOS 2_18_00_3和 XDC 工具之类的内容、但之后它会显示粘贴在下面的屏幕、并在此处卡住、设置从未完成。如果我尝试取消整个设置、则会出现 卸载、堆栈安装将无法完成。 请建议您采取哪些措施来使此设置正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atul、

    您是否尝试以管理员身份运行安装程序?

    希望这有所帮助、
    Gerardo