This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:BLE_cc26xx_2_00_00-40913-alpha-0.8中的 simpleBLEBroadcaster 示例项目在 CCS 中编译、但在 CC2640上刷写时不广播

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589199/ccs-cc2640-simpleblebroadcaster-example-project-in-ble_cc26xx_2_00_00-40913-alpha-0-8-is-getting-build-in-ccs-but-not-broadcasting-when-flashed-on-cc2640

器件型号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 CC2640和 ble_cc26xx_2_00_00-40913-alpha-0.8。 当我在 CCS 的示例项目中导入 simpleBLEBroadcaster 时、它将开始生成。 但是、当我将构建代码闪存到 CC2640时、它完全不会广播。 但是、当我在 IAR 中导入同一示例项目并在 IAR 中尝试编译的代码时、它就开始广播了。 请帮我解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您似乎正在使用旧版本、我们始终建议升级到最新版本的堆栈:
    ti.com/ble-wiki

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zahid Haq、

    感谢您的回复。

    尽管我安装了最新版本的堆栈、但我需要使用 ble_cc26xx_2_00_00堆栈、因为我已经有一个基于旧版本 simpleBLEBroadcaster 的项目。 该项目已配置到 IAR 工作平台、我需要将该项目移植到 CCS。 因此、我从版本 BLE_cc26xx_2_00_00-40913-alpha-0.8的 simpleBLEBroadcaster 开始、这使我遇到了这个问题。

    当我浏览同一版本的发行说明时、我发现它被提及

    CC26xx 低功耗蓝牙软件开发套件

    版本说明

    版本2.0.0 Alpha 0.8

    2014年10月30日

    最后几分钟添加:

    -提供的 CCS 项目。 堆栈(使用 IAR 库)和应用都可以针对以下项目进行构建:

     •    SimpleBLEPeripheral

     •    SimpleBLECentral

     •    SimpleBLEObserver

     •    SimpleBLEBroadcaster


    旧堆栈可能会有问题吗?

     

    此致