请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SIMPLELINK-CC2640R2-SDK 主题中讨论的其他器件:CC2640R2F
我的一位客户希望使用2640来执行远程控制器。 现在、他们想知道新的 TI SDK 是否具有以下函数:Breaklatency 函数。
在使用2540之前, 参数更新请求需要 获得主管理员的同意。
现在、无论新2640SDK 中是否存在断延迟、当执行其他关键功能(例如延迟为99)时、功耗可能会很低。
然后打开语音、延迟为0以确保语音数据通信正常。