This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:从24MHz 时钟派生慢速时钟

Guru**** 2581145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565717/cc2640-deriving-the-slow-clock-from-24-mhz-clock

器件型号:CC2640

您好!

在我的系统中、我有24MHz 时钟 XTAL 和一个来自慢时钟的32KHz 晶振。 但是、我只想转向一个时钟(24MHz 时钟)、这样我就可以减少电路板上的组件。

我尝试使用更改 SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION 的设置。

#define SET_CCFG_MODE_CONF_SCLK_LF_OPTION         0x0

这没有给我提供将慢时钟更改为24MHz 时钟衍生的所需结果。 我还需要做什么才能实现这一点。

此致、

高塔姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Goutam、

    这是从高频 XOSC 派生 LF 时钟的正确 CCFG 设置。 您是否确认设置位于二进制/十六进制固件映像中? 此外、您具体观察时钟变化的情况是什么?

    请注意、将 HF XOSC 用于 LF 时钟将导致更高的待机电流消耗。 使用 RCOSC_LF 作为时钟源将使您能够移除32kHz 晶体、与24MHz 选项相比、可以更好地节省功耗。 请参阅应用手册 SWRA499。

    祝你一切顺利