This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:用于配置 cc2640和移动设备

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2540EMK-USB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589062/ccs-cc2640-for-paring-of-cc2640-and-mobile

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2540EMK-USBCC-调试器

工具/软件:Code Composer Studio

HII 全部

器件:cc2640F128

IDE:ccsv7.

SDK:BLE_SDK_2_02_01_18

我想将 cc2640与我的手机配对。

我使用哪一个 SDK 示例进行配对??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nitin、

    SimplePeripheral 允许连接到电话。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fredrik

    感谢您的回复
    我使用了该示例。 但我没有在 cc2640和我的手机之间建立连接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用数据包监听器来检查您的设备是否发送广播?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有数据包监听器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议您购买 CC2540EMK-USB (您可能还需要购买 CC 调试器来将监听器 FW 编程到 CC2540EMK-USB)、并使用 TI 数据包监听 器检查您的器件是否首先广播。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有 olimex XDS100v3调试器和 ccsv7、所以我使用了哪个数据包监听器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 数据包监听器需要使用 CC2540EMK-USB 或 SmartRF05EB + CC2540EM 作为硬件来监听 BLE 数据包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    cc264F128与 xds100v3的任何选项??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、不