This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:将1.4.0项目移植到1.4.2

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589079/cc2540-porting-1-4-0-project-to-1-4-2

器件型号:CC2540

你(们)好。

在我们将器件 CC2540的 BLE 堆栈从版本1.4.0更新到1.4.2之后、进行 BLE 连接时、我们会遇到问题。 我们的器件 CC2540可用作外设、目前、在更新后、我们无法从智能手机连接到该外设。 我想提及的是,在更新之前,我们没有任何问题。 我们必须更新器件的 BLE 堆栈、以便为 Android 6提供支持。 我们按照您在 http://processors.wiki.ti.com/index.php/LPRF_BLE_Porting_Projects 上提供的说明进行了操作 ,但在连接后,我们无法从智能手机中发现服务。

有人有什么想法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用数据包监听器来检查 CC2540器件是否发送 BLE 广播?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、它会发送 BLE 广播。 我们在中央有"已连接"回调、但我们无法发现 CC2540器件的服务。