This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541能否用作简单 MCU、通过命令或功能关闭 TX 和 RX?

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588912/cc2541-can-cc2541-be-used-as-a-simple-mcu-with-tx-and-rx-be-turned-off-by-command-or-function

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2540

如果我需要某个位置、我只想打开 TX/RX、谢谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但如何做到这一点?任何人都给出了详细信息或提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhiyi、

    这是另一种方法。 CC2541仅作为 MCU 运行、直到您明确打开无线电。 换句话说、除非您愿意、否则它不会广播任何数据。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fredrik K:

    非常感谢您、根据您的说法、我找到了"GAPROLE_Adv_enable"参数、如果我将此参数设置为 false 以关闭 TX/RX、并且我将此参数设置为 true 以打开 TX/RX? 如果为真、当它关闭时、MCU 是什么状态机? GAPROLE_WAITING_AWAITORTALE 或其他什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Zhiyi、

    我´s 您学习《软件开发人员指南》文档。 这包括在 BLE Stack 安装中。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将"GAPROLE_advertise_enable"参数设置为 false 将在 MCU 启动后禁用默认 BLE 广播。 这意味着 BLE TX/RX 将停止工作。 如果您的状态机、则 MCU 表示 gapRole_state 值、如果是 GAPROLE_started。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你宜家陈,这一定是我问题的最明确的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,先生! 在您的指导下,我正在努力开发“CC2540和 CC2541 BluetoothRegistered低耗能软件开发人员参考指南.pdf”。