This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2650能否在待机模式下处理连接请求?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2560, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565382/cc2650-can-cc2650-handle-connect-request-during-standby-mode

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2560

大家好、  

我正在使用电池开发 CC2560应用。

我对 CC2650的功耗模式有一点困惑。

在 swra486.pdf 的表1中、无线电模块似乎在待机模式下关闭。  

那么、我想知道 CC2650在待机期间无法处理连接请求。  

正确吗?

请确认 CC2650是否可以在待机模式下发送广播。

此致、

Hae Ryong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hae、
    否、设备在待机模式下无法操作无线电。 如果启用了可连接广播、器件将每隔一段时间(用作唤醒源的 RTC)唤醒以发送可连接的广播包、并立即切换到 RX 以侦听来自发起方的任何连接请求包(成为连接中的主器件)。 然后、如果启用节能、器件将再次进入待机状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    感谢您的反馈。

    让我提出更具体的问题。
    我知道 RF 在待机期间无法运行。
    即使器件处于待机模式、射频模块也会在广播期间自动唤醒、发送广播并返回待机状态。
    我的理解是正确的?
    我的意思是,应用程序不需要使射频模块从待机状态唤醒,因为它会根据广播周期自动运行,对吧?
    然后、我可以为我的应用使用待机模式。
    请确认。

    此致、
    Hae Ryong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hhi Hae Ryong、

    您已正确理解。 )