This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:HCI_SendControllerToHostEvent、什么是控制器、什么是主机?

Guru**** 2564110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/589034/cc2540-hci_sendcontrollertohostevent-what-is-controller-and-what-is-host

器件型号:CC2540

来自... projects/ble/HostTestApp/Source/HCI_ext_app.c 的代码

HCI_SendControllerToHostEvent (HCI_VE_EVENT_CODE、msgLen、pBuf);

控制器 是否是 CC2540之外的 MCU? 或控制器的情况与图片类似吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、主机是 CC2540以外的 MCU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    噢,谢谢你,黄陈,很快就回答了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是真正的黄 主机和控制器是 BLE 堆栈的两个独立部分。 对于 TI 无线 MCU、主机和控制器都包含在在 CC2xxx 微控制器上运行的堆栈软件中。 主机和堆栈之间的通信通过 HCI 层(主机控制器接口)通过 HCI 命令完成。

    通过 HostTest 项目、您可以通过 UART 将 HCI 命令直接发送到控制器。 但是、请注意、HostTest 不是独立控制器解决方案、因此不能使用(例如、主机在单独的控制器上运行)。

    更多详细´s 信息、请参阅堆栈安装随附的软件开发人员指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Fredrik 对此进行了澄清。 是的、我知道您的意思、这就是我的答案以"通常..."开头的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Fredrik K、我对此更清楚、如此高质量的回答对我这样一个新男人非常有帮助。