请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA 是否可以估算两个 CC2650MODA 模块之间1cm 至150cm 范围内的大致距离(~5cm 精度)?
如果是、我应该使用哪种功能?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
是否可以估算两个 CC2650MODA 模块之间1cm 至150cm 范围内的大致距离(~5cm 精度)?
如果是、我应该使用哪种功能?
谢谢