This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何通过蓝牙软件狗而不是使用 USB 电缆将 ID 写入设备的串行端口

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565329/how-to-write-id-to-the-serial-port-of-a-device-by-bluetooth-dongle-instead-of-using-usb-cable

主题中讨论的其他器件:CC2540

你(们)好

我在互联网上很难找到答案、但我还没有找到任何解决方案。 我的情况是、我们希望使用蓝牙传输将 ID 写入我们的器件。 在我们的器件中、我们使用 TI CC2540芯片。 我们最初使用 USB 电缆通过串行端口将 ID 写入器件、而 ID 则是通过在器件中使用诸如"serial port.write"之类的功能写入的。 现在、我们要通过蓝牙将 ID 写入同一位置。 我尝试将 ID 写入 GATT 配置文件、但它看起来我写入的位置不是通过 USB 电缆写入的位置、因为当我们使用 USB 电缆程序检查 ID 是否更改时、实际上没有更改。  因此、我认为我可能会使用不同的方法将数据写入器件、我需要更改方法。 但我无法确定如何将数据写入 USB 电缆写入的同一位置。 有人可以提供帮助吗? 我将不胜感激。

谢谢你

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    使用串行端口时、您将 ID 存储在何处? 最好将其存储在变量中、以便可以通过任意一种方式访问该值。

    -弥敦