This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助! 帮助! 我可以添加第二个 UART 仿真器吗???

Guru**** 2578845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565270/help-help-can-i-add-a-second-uart-emulator

现在我 已经在 power_saving 中运行了一个很好的 UART 仿真器,但我需要 anothor。 那么、我能否添加第二 个 UART 仿真器。 他们 不需要一起跑,而 是为了满足我的需要。 当我建造 这个项目时,我遇到了一些问题,比如下面。有人可以给我一些帮助,谢谢。。。。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是要使用两个 UART 仿真器吗? 我知道、您只能使用一个。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,但我在不同的时间使用它们。一次它们不能一起运行... 有没有解决方案可以解决这个问题????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 仿真器应该是 Sensor Controller Studio 的开箱即用示例。 为了更改缓冲区大小、您应该按如下所示修改任务资源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这一个是成功的,但是对于两个来说不是? 我该怎么做????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您只能使用 SCS 中的1个 UART 仿真器。 另一个必须来自 cm3外设 UART。

    否则、您必须在 SCS 中创建2个任务、并且 UART 仿真器无法同时运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!!! 我真的很满意 感谢 ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss