请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK
我想了解是否有办法手动触发 BLE 广播、而不是由 BLE-STACK 定期处理? 例如、有一个中断例程、在运行时会触发要发送的单个广播?
我一直在快速浏览 BLE SDK 代码、但无法确定广告的实际调度位置-但我怀疑堆栈中没有源代码的部分会发生这种情况?
任何指示或想法(如果不可能的话、也可以只是确认)都受到高度赞赏-提前感谢!