This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:Project0是新的 SimpleBLEPerpherial

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565269/cc2650-is-project0-the-new-simplebleperpherial

器件型号:CC2650

您好!

我正在使用 CC2650 Launchpad 和 CCS Cloud。 我注意到 SimpleBLEPeripheral 不可用。 Project0是否应该是项目开发的起点?

简单的问题、想法?

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 如果您使用 CC2650 Launchpad 和 CCS Cloud、则应以 Project0为起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    如果您使用的是 CCS (而不是 CCS 云)、则 SimpleBLEPeripheral 仍然存在。 Project Zero 旨在作为第一个宣传 CC2650和 BLE 的项目、但如果您不打算使用 LED 和按钮服务、我建议您使用简单外设作为起点。