This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 STM32F4和 NIST 指导线的 TI 蓝牙协议栈

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564CSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565011/ti-bluetooth-stack-for-stm32f4-and-nist-guidlines

主题中讨论的其他器件:CC2564CSTBTBLESW

您好!

  我们在应用中使用适用于 STM32F4的 TI 蓝牙协议栈、通过使用串行端口配置文件的蓝牙在两个器件之间进行通信。

由于无线数据交换容易受到攻击、我们要求实施 NIST 指南以增强安全性。 ( 蓝牙的 NIST 指导线在以下文档中介绍  )。

要求亮点为 -链接密钥应按照 NIST 指导线进行存储,公共/私人密钥的随机数生成应按照指导准则等进行

根据我们对 SPPDemo 项目堆栈的理解、所有密钥都在库内部生成、应用程序对其生成没有任何控制(如果我们错了、请更正我们)。 由于蓝牙库中的实现未知、我们不确定是否已满足 NIST 的这些要求。

如果您能够了解满足 NIST 指导方针的 TI 蓝牙库的实施状态、这将对我们非常有帮助

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC256x 控制器和 TI 双模蓝牙堆栈遵循其资质审核报告中列出的 BT SIG 要求(包括控制器中的公有/私有/链路密钥生成)。 有关 CC2564CSTBTBLESW 的详细信息、请参阅 CC256x 控制器(87924)和 TI 双模蓝牙堆栈(85355)的以下 QDID 的 ICS 报告。

    此外,请参阅以下相关文章:

    此致、

    Vihang