This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:CC2650 Launch Pad -链接期间出现 Project Zero 构建错误- Project Zero 堆栈未构建

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/564720/launchxl-cc2650-cc2650-launch-pad---project-zero-build-error-during-linking---project-zero-stack-not-build

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

大家好、

我可以 从"Resource Explorer 经典"导入项目0、并且可以在我的 CCS 项目浏览器中看到以下项目。

Imported

在我尝试构建它时、我会遇到以下错误。  看起来堆栈没有构建、无法找到链接器文件。我也无法在该位置找到该文件(CCS 正在搜索的文件)。 我还尝试了删除项目和磁盘内容并再次导入这些项目。 但是、很难获得该文件、并且相同的构建问题仍然存在  

生成错误:

在链接期间遇到#10010错误;未编译"project_zero_stack_cc260.out"
未解析的符号仍然存在
找不到文件"C:/Users/My Machine/workspace_v7/project_zero_stack_cc2650/tools/lib_linker.cmd"找不到文件"C:/Users/My Machine/workspace_v7/project_zero_stack_cc2650/tools/lib_linker.cmd"

 栈的所有标识符的未解析符号错误继续存在。

有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajkamal -在 Project Zero 应用程序中检查依赖项、确保它指向正确的堆栈:

    右键单击工程根文件夹、单击"Build"、选择"Dependences"选项卡、并确保"Referenced Project"符合您的期望:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已检查此依赖项,默认情况下映射了该堆栈依赖项。

    我仍然遇到这个构建问题。 感谢你能抽出时间

    有人能帮我解决这个问题吗?

    谢谢、此致

    Rajkamal.U

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个解释可能是它移动了-编译器要查找的文件是否实际存在?

    我遇到了 CCS 和虚拟文件夹/文件的奇怪问题、通常可以通过退出环境并重新启动环境来解决。 我想、如果您在堆栈项目之前创建了应用项目、会感到困惑、但通过删除依赖项然后将其重新添加到中、可以轻松修复该应用项目。

    此外、如果您依赖于构建该配置的特定编译配置(例如 Debug 与 Flash)、我会检查该配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请使用不包含空格的 CCS 工作区路径:"My Machine"。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已完全卸载 CCS 设置并再次安装。 我还使 CCS 工作路径没有空间。 现在、我可以构建 Project Zero 应用程序