器件型号:CC2540DK
您好!
我正在尝试使用 CC2540DK 开发套件获取 OTA 演示。 我已认真遵循《适用于 CC254x 的 BLE 无线下载开发人员指南》(http://processors.wiki.ti.com/images/8/82/OAD_for_CC254x.pdf)第9至10节的说明。
我的基本问题是,如何知道外设正在工作(通告,正在运行映像 A 或 B....)? LCD 屏幕应该显示什么内容? LED?
本文件内容详尽、但缺少这些基本信息。 此外、该文档似乎暗示了外设和中央设备上的应用程序应该像 SimpleBLE 演示一样运行和运行、但也没有出现并说这一点。
我首先对 BIM 进行了编程、然后是 img_a、然后是 img_B 我在每一步后都复制了.hex、并比较了这三个图像、看起来就像您所期望的那样。 此外、仅在进行踢脚时、我重启电源并让它运行以查看会发生什么情况。 在每个阶段、我看到完全相同的 LCD 消息:
德州仪器
SmartRF05 EB
CC2540
电路板看起来已死。 游戏手柄不执行任何操作。 在中央运行的 OAD_manager (看起来与 SimpleBLE 演示类似)看不到来自外设的广播。
我的击打是 BIM 认为 img_A 或 img_B 无效、因此也不运行。 根据第3页的图表、BIM 应该转到 PM3、但我也不知道看起来是什么。
感谢您的任何帮助、
Dave