This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640 ADC 电流消耗

Guru**** 2546030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565102/cc2640-adc-current-consumption

主题中讨论的其他器件:CC2640

您好!

根据数据表、CC2640的电流消耗介于0.66mA 和0.75mA 之间。 我的问题是、是否有其他方法可以配置 ADC 以进一步降低电流消耗?

任何提示都很有用。

谢谢

LTAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果 ADC 始终保持活动状态、则应达到预期的平均电流消耗。 但是、如果您的应用只需要每秒采样一次、则平均电流不会这么高。

    您能否指定要对 ADC 执行什么应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将测量电池电压。 那么、您说增加测量间隔是降低电流消耗的唯一方法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、因为 ADC 模块在工作时会消耗该电流量。 要降低平均电流消耗、只需调整应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。