This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:CC2640晶圆

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/564738/rtos-cc2640-cc2640-wafer

器件型号:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的 TI 工程师:亲爱的所有人、

我想了解 一些有关 CC2640晶圆的信息,我在 TI 官方网站上找不到相关信息。

请提供帮助! 非常感谢!   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您特别想了解哪些信息?

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还可以在 CC2640R2F 数据表中找到有关 WLCSP (DSBGA)封装选项的详细信息。 单击自动生成的链接以访问数据表。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的回复!

    我们计划生产一种医疗产品、可以植入某些患者的身体以监控其健康状况。
    我们希望该产品尽可能小。
    CC2640比我想的要大。我之前听说过、TI 生产的 IC 比 cc2640小得多。
    我想要一些有关 CC2640晶圆的数据。

    非常感谢!

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    您是否了解了 CC2640R2F 的 WLCSP 封装选项? 这是具有14个 IO 的2.7mm x 2.7mm DSBGA。 CC2640没有晶圆选项、CC2640R2F 只有 WLCSP。 更多详细信息、请参见封装选项卡中的 CC2640R2F 产品文件夹。

    祝你一切顺利