This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:如何使 CC2650保持唤醒状态并能够从 Android 设备进行扫描?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565012/cc2650stk-how-to-keep-cc2650-awake-and-be-able-to-be-scanned-from-android-device

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

您好!

我对 BLE 和 Android 编程都很陌生。
目前、我正在尝试开发 Android 应用、该应用会持续扫描 BLE 器件、并检查它们是否在范围内、然后获取这些器件的 MacAddress。

问题是、CC2650在按下电源按钮2分钟后熄灭。

在电池耗尽之前、是否有任何方法可以使传感器标签保持唤醒状态?

我尝试通过阅读大量文档和论坛帖子来解决这个问题、但目前为止我找不到解决方案。

如果有人能帮我、我会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认 sensortag 程序使用有限的可发现模式(您可以在蓝牙核心规范中阅读有关此模式的更多信息)、这意味着它仅在固定时间段内进行广播、然后在未建立连接时返回待机状态。

    您需要做的是、在广播数据中、将 DEFAULT_DISCOVERADE_MODE 从 GAP_ADTYPE_FLAGS_LIMITED 更改为 GAP_ADTYPE_FLAGS_General