This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 cc25xx 和 cc26xx ble 模块的阐述

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2640, CC2540, CC2541, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/564767/clarification-on-cc25xx-and-cc26xx-ble-modules

Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2640CC2540CC2541BLE-STACK

我计划构建一个功能较差的应用程序。 我了解了您的双模块、您的一些模块满足了我的总体需求、但我还有一些您的模块数据表未指定的其他要求。

我已经了解了您的 CC2540、cc2640和 cc2650模块。 请参阅上述的"我的以下问题"、给出明确的答案吗?

1.能否获取传入客户端请求的 MAC 地址?

2.需要将传入的 Mac 地址存储在永久存储(不是高速缓存)上。 您上面提到的任何人是否有永久存储? 如果是、请指明。

3.还需要将传入的连接 MAC 地址与永久存储的 MAC 地址进行比较。 有可能吗?

4、像信标一样、我需要在不连接类似服务数据的情况下显示一些数据? 您的双模块是否可以实现这一点?

5.我需要在10秒的传输时间内以最大传输功率获得最大电流消耗?

6.如何对这些模块进行编程?

7.能否获得具有芯片和振荡器天线的开发板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.能否获取传入客户端请求的 MAC 地址?

    -->是的。

    2.需要将传入的 Mac 地址存储在永久存储(不是高速缓存)上。 您上面提到的任何人是否有永久存储? 如果是、请指明。

    -->配对和绑定后,这些信息将存储在内部闪存中。

    3.还需要将传入的连接 MAC 地址与永久存储的 MAC 地址进行比较。 有可能吗?

    -->是的。

    4、像信标一样、我需要在不连接类似服务数据的情况下显示一些数据? 您的双模块是否可以实现这一点?

    -->是的。 您可以在我们的信标示例中轻松更改广播数据。

    5.我需要在10秒的传输时间内以最大传输功率获得最大电流消耗?

    -->这是数据表中规定的 TX 电流。 CC2640和 CC2650的无线电流耗相同。

    数据表

    数据表

    www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2541.pdf

    6.如何对这些模块进行编程?

    -->请参阅以下有关支持的调试器的 wikipage

    processors.wiki.ti.com/.../CC13xx_CC26xx_Tools_Overview

    7.能否获得具有芯片和振荡器天线的开发板?

    ->您可以获取我们的 LaunchPad、它附带调试器和我们的参考设计。  

    在此处购买 launchpad: www.ti.com/.../LAUNCHXL-CC2650

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用我们的 SimpleLink Academy 培训开始在 CC2650 Launchpad 上开发您自己的应用。
    software-dl.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以使用编程设置用于绑定的自定义配对密码(000000以外的绑定)? 此外、我是否可以从存储中获取所有绑定的客户端 MAC 地址?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、是的。

    请查看我们的 BLE 堆栈附带的软件开发人员指南。

    我们的 BLE 堆栈可从以下位置下载:ti.com/ble-stack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 www.seeedstudio.com/Bluetooth-V4.0-HM-11-BLE-Module-p-1803.html 上查看了您的模块。 我可以在购买后重新编程吗?

    此外、请参阅有关编程硬件和软件的更多详细信息。

    您在印度是否对您的模块提供任何支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在印度分销和支持? 您有 SDK 吗? 在哪里可以找到用于编程的硬件和软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以随时联系当地销售代表以了解更多信息。
    我之前的评论中已经提供了下载软件和购买硬件所需的地址。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 www.seeedstudio.com/Bluetooth-V4.0-HM-11-BLE-Module-p-1803.html 中看到过您的一些模块。 我们能否在购买后对其进行重新编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 www.seeedstudio.com/Bluetooth-V4.0-HM-11-BLE-Module-p-1803.html 上看到过您的一些模块。 我们能否在购买后对其进行重新编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些由模块供应商提供。 理论上、您应该能够通过自己进行的一些硬件修改对其进行重新编程。 您必须获取 CCdebugger、然后将调试引脚与 ccdebugger 连接。