This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:BHET 接收器插件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588561/cc2540-bhet-receiver-plugin

器件型号:CC2540

尊敬的 Sirs:

我们必须提供硬件蓝牙单元的测试。 一项测试是蓝牙设备的错误率。
连续 Rx 和连续 Tx 是可行的、工作正常。

我们需要的是接收器插件。 我们如何在没有第二个器件的情况下做到这一点?

请您能向我解释一下这项测试以及我们必须如何进行?

非常感谢、此致、

霍斯特布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Horst、

    您可以使用两个同时运行 host_test 的 CC2640来实现此目的、一个作为中央设备、另一个作为 periperhral 设备;有一个 HCI 命令可执行数据包错误测试、该命令被恰当地命名为 HCI_EXT_PacketErrorRateCmd

    这是一个扩展命令或特定于供应商的命令。 您可以在特定于供应商的指南中找到相关文档。

    关于接收器插件、我不确定是什么

    此致、
    反叛分子