This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:简化手机上的连接操作、以更快地建立 BLE 连接

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/565060/cc2640-simplify-connect-operation-on-cell-phone-to-establish-ble-connection-faster

器件型号:CC2640

你(们)好  

CC2640运行 simplePeripheral、手机充当中央设备。  

在这里、我们希望简化手机上的应用程序操作、以便在首次配对连接后自动设置连接。

CC2640无法主动设置连接、而是广播。 如何从手机端简化连接操作? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我不确定是否遵循您的问题。 以下是我从帖子中解释的方式:
    "您已启用配对和绑定、配对成功。 然后、设备断开连接、但即使在手机正在扫描且 CC2640正在广播时也不会重新连接?"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:

    感谢您的回复。

    我已启用配对和绑定、并且配对首次成功。

    然后器件断开连接、我们希望手机能够轻松连接到 CC2640、或者在下次进行广播时、在应用程序上没有操作更好。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    简单意味着什么? 如果已绑定、则一旦中心设备在扫描过程中找到 CC2640、它将发送连接请求、并且设备将连接。