尊敬的专家:
我们需要在 CC2541项目中进行快速广播、我阅读了有关 TI CC254x 中快速广播间隔的一些文章 、如 e2e.ti.com/.../399280
但绝不能给出答案、也从未发现有人说过他可以在 CC254x 实际案例中实现低于100ms 的结果。 我还在这里进行了测试 、但如果将间隔设置为低于100ms、则会停止广播、无论发生什么情况
GAPROLE_ADV_EVENT_TYPE I 置1。 可以帮助检查实现快速广播的可能性、例如。 在 GAP_ADTYPE_ADV_IND 类型中为20ms (BLE 4.0规格 允许)在 BLE SDK 1.4.2.2中,我已经厌倦了尝试错误?
让开发人员 知道需要更改哪些参数才能在 simpleperipheral 项目基础上实现该目标。
提前感谢。