This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650DK:BLE 器件监控器:无法更改串行端口

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/587122/cc2650dk-ble-device-monitor-the-serial-port-can-not-be-changed

器件型号:CC2650DK

您好!

我使用 BLE Device Monitor 来实践 低功耗蓝牙基础知识技术讲座 https://goo.gl/bK2lJM 

实际上、 xds100v3调试器位于我的计算机中的 COM4、但在 BLE Device Monitor 默认情况下、它位于 COM1、并且无法更改该选项。

当我单击端口选项时、控制项不显示任何响应。

我尝试重新安装 BLE Device Monitor、但问题仍然存在。

有人知道如何解决这个问题? 请帮帮我。 谢谢!~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试重新启动桌面并再次测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试重新启动 PC、但情况相同、无法在串行端口设置中更改端口选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我下载最新的 BLE 器件监控器 v.2.5.0并发现同一问题。 我认为这是最新 BLE 器件监控器的一个错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay 和 Yikai、

    您在什么 Windows 版本上看到此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的是 Windows 7。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、当我返回安装 BLE Device Monitor 2.1.0时、我在 Windows 7上看不到同样的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的操作系统也是 Win7
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BLE Device Monitor 旧版本的下载链接在哪里? 我在 TI 网站上找不到它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay 和 Yikai、

    您能否使用与 BLE Device Monitor 捆绑的 Host Test 对设备进行编程并重试? 在 BLE Device Monitor 中、转到 File -> Open Firmware Directory -> launchpad。

    谢谢、
    Marie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 BLE 器件监控 文件->打开固件目录-> Launchpad 下的 hosttest 下载到我的 CC2650DK 中、问题仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 YiKai、

    您能告诉我 BLE Device Monitor 2.1.0的下载链接在哪里?
    我想在 Windows 7上安装它、我认为旧版本可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有一份 BLE Device Monitor 2.1.0的本地副本。 我不确定是否可以与您分享、因为 TI 可能会出现许可证问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie、
    您知道从何处下载 BLE Device Monitor 旧版本吗?
    我在 TI 网站上没有找到它,只有最新版本2.5。
    因为 YiKai 说安装版本2.1在 Win 7上正常工作。
    我也想尝试安装旧版本、无论版本是2.4还是2.3。
    如果您知道、请告诉我。 非常感谢!