This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:BLEfi BLE 扫描

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2640, LAUNCHXL-CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/564884/cc2640-blefi-ble-scan

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他部件:CC2541LAUNCHXL-CC2650

尊敬的所有人:

我设置 了 BLEfi 网关演示、发现该演示只能扫描 sensortag。

我在代码主机 MCU 启动扫描中看到的情况通常如下所示

void process_Scan (void** inParams)

//if (get_gwState()!= gw_doad_in_progress && get_gwState()!= gw_no_init)
if (get_gwState()!= gw_doad_in_progress)

gwcontext_Init();
SET_gwState (GW_DISK_IN_PROGRESS);
gw_context.scanCnt = 0;
UART_PRINT ("\n\n\r\n[GW] Discovery...");
TurnOnLed (LED_2);

GAPCentralRole_StartDiscovery (default_discovery_mode、
default_discovery_active_scan、
default_discovery_white_list);

其他

DBG_PRINT ("\n\r Discovery already in progress.");

GatewayCentral_processRoleEvent 在没有任何滤波器的情况下处理它。

是否有人可以提出意见?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还尝试扫描哪些其他设备?

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nathan、

    扫描常规 BLE 外设、例如 CC2541/CC2640 simple_peripheral 演示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我测试了 BLEFI、并看到它可以扫描在我的 LAUNCHXL-CC2650上运行的 simple_peripheral。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄振

    感谢您的评论、我犯了一个错误、是的、它可以连接每个 cc2640。
    但是、当我尝试 Nordic51822作为从器件端工作时、CC2640找不到器件、原因是...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有 Nordic51822来验证这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是、BLEfi BLE Scan 只能找到 TI BLE 器件、无法找到其他 BLE 器件。
    由于我们的 CC2640仅具有 hosttest 固件、我认为我们已经对主机 MCU 上的内容进行了筛选。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须检查源代码才能进行验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、

    我正在检查它、但它似乎应该在我的视图中找到所有的双器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 Adafruit BlueFruit LE 软件狗、它基于 nRF51822。 我可以使用 BLEFI 对其进行扫描。