This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:是否有支持 AT 命令集的 BLE 网络处理器版本?

Guru**** 2567895 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC2640, CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588065/cc2640-is-there-a-ble-network-processor-build-that-supports-at-command-set

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他部件:CC1310CC2541

您好!

  在低于1GHz 领域、有一款适用于 CC1310的 SimpleLink-EasyLink 网络处理器、该处理器使用 AT 命令集。 有适用于 BLE 的 CC2640吗? 我阅读了 CC2640 BLE 网络处理器 Wiki 页面、但没有看到。

谢谢、
Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    对于 BLE、有 HCI 命令可与 host_test 一起用作网络处理器。

    HCI 命令记录在蓝牙核心规范第2卷、第 E 部分中

    请注意、我们的器件还支持特定于 TI 供应商的 HCI 命令、您可能会发现这些命令很有用。 这些内容包含在《供应商特定指南》中。

    此致、
    反叛分子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢-令人沮丧;我正在寻找 ASCII 文本接口-新手使用起来要容易得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您正在寻找基于 AT 命令的 BLE 模块,则可以参考 HM-10 ( danchen.work /.../ )。 但是、它基于 CC2541。