This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2650STK:将多个传感器连接在一起/将数据连接到 FTP

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/564719/starterware-cc2650stk-connecting-many-sensors-together-data-to-ftp

器件型号:CC2650STK

工具/软件:Starterware

尊敬的所有人

我有两个问题

1-我无法通过应用连接多个传感器并将数据发送到物联网、因为连接到应用的物联网可提供其中一个传感器的数据。 是否有用于连接所有传感器的网关?

2-我们可以将数据用于快速启动和物联网,但我想在 FTP 中获取数据。 有可能吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此主题移至 BLE 论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果您使用 SensorTag 应用、它可以一次连接到一个 BLE 设备。 您可以参阅 蓝牙智能转 Wi-Fi 物联网网关参考设计

    2.是的,是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    但根据第2条、我在 SensorTag 应用程序中找不到连接 FTP 的工具
    您能否向我展示如何连接传感器的 FTP 以获取实时数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SensorTag 上没有 FTP 示例。 这是可行的、但您必须自己完成。