This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:找不到 LAUNCHXL-CC2650的 Project Zero

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2650, CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/587316/ccs-launchxl-cc2650-project-zero-for-launchxl-cc2650-cannot-be-found

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件: CC2640CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

是否有人知道 LAUNCHXL-CC2650链接的原因(http://dev.ti.com/tirex/#/DevTool/CC2650-LAUNCHXL/?link=CC26xx%20Bluetooth%20Smart%2FDevelopment%20Tools%2FCC2650-LAUNCHXL%2FExamples%2FProject%20Zero)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huy、

    SimpleLink Academy、包括 Prj0、可在以下位置找到适用于 CC2640和 CC2650的内容: software-dl.ti.com/.../overview.html

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederik、

    我使用相同的 simplelink_acade_01_11_00_0000并使用 CCS 7.1。 我必须同时导入'project_zero_app_cc2650launchxl'和'ProjectZeroStack_CC2650LAUNCHXL'。 在构建时、您会遇到一些错误!  

    构建堆栈:

    缺少 STARTUP_ENTING

    (未找到合适的入口点;设置为0

    构建应用程序:

    ./workspace_cc26xx/project_zero_stack_cc2650/tools/build_config.opt':无此类文件或目录。 (project_zero_stack_cc2650的名称不正确!)

    此外、在应用程序中、文件"sunlightService_Soln.c"尝试包含不存在的"sunlightService.h"。

    我尝试纠正其中的几个问题、但其他问题开始出现在 Arize。

    请提供建议? 我是否有合适的项目?

    此致、

    劳伦特

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还必须下载并安装 BLE Stack v2.2.1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    当然、我是这样做的、因为我遵循了"TI Resource Explorer"针对 cc2650LAUNCHXL 提供的指令! 已安装 BLE Stack v2.2.1中的'simple_peripheral'、工作正常! 但该 SDK (C:\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_01_18)不包含'project zero"。

    那么、我该怎么办呢?

    Regds、
    劳伦特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 YiKai、
    问题是我自己的错误行为。 忘记脱开病毒扫描程序的实时扫描

    无论如何都很感谢!

    Rgds、
    劳伦特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴知道它现在起作用了。