请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 我的项目基于简单外设(栈2.2.1),首先 我初始化一个具有读取回调模式的 UART,
然后我调用 UART_READ 开始读取,我的项目可以进行广播,但无法使用 lightblue 连接。
那么有趣的是,如果我在与 BLE 中央设备连接之前将模块的 Rx 引脚连接到另一个模块 TTL TX 引脚,
一切都好、我可以平稳地与其他 BLE 中心连接、然后我通过其他模块的 TX 引脚断开模块的 Rx、
该连接将立即断开、
另一种情况是,如果我 初始化 UART,但不调用 UART_READ,则一切正常,
我可以顺利地与其他的中心连接,连接很稳定,如果有人能解决我的困惑,我会很感激。