This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:如何确定哪个引脚触发从关断模式唤醒?

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588109/rtos-cc2640-how-to-determine-which-pin-trigger-wakeup-from-shutdown-mode

器件型号:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

如果我已经设置了多个引脚从关断模式唤醒、是否有办法知道在启动之初对引脚状态进行采样之外、哪个引脚会触发?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ming、您好!

    RESETCTL 寄存器仅提供从 I/O 事件的关断状态唤醒的详细信息。 它不提供实际的 IO 引脚编号。 您将需要对引脚进行采样以确定实际的引脚。

    祝你一切顺利