This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:内存已满

Guru**** 2581065 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/564739/cc2540-memory-full

器件型号:CC2540

我有一个用于存储 uint32值和指针的链接列表。 我能够保存28个值、然后它报告没有可用的内存。 这是否正常?

我还有一个用于控制 LED 条的例程、我的例程占用了长度(m)并驱动这些 LED。
如果我将29m 作为参数、它将挂起。

我已经了解了我的代码、不知道为什么29个会挂起 MCU。


是否有方法读取内存中可用的字节数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在哪里可以看到报告没有可用内存? 您能详细说明吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 malloc、并测试返回值是否为 NULL。
    如果接收到 NULL、我用消息写入输出特征数组。 在本例中为"内存已满"。
    因此、我填充我的链接列表、直至出现空。 当我存储28 *(数据+指针的 uint32)时会发生这种情况。
    尝试存储29、并获取 NULL。
    CC2540具有8KB 的存储器、令人惊讶的是它很快返回 NULL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    8K 存储器由 BLE Stack 共享、因此应用使用的存储器不多。 如果您使用静态阵列来存储它,它是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了链接列表以使用静态数组[100]、它正常工作。
    但是、我更喜欢使用动态数组而不是静态大小数组。

    我通常使用 gcc 编译器测试我的代码、然后复制到 MCU 固件。 GCC 编译器、我可以创建包含10000个条目的列表。

    #include 
    #include 
    #include 
    #include 
    
    
    typedef signed char int8; //!<有符号8位整数
    typedef unsigned char uint8;//!<无符号8位整数
    
    typedef signed short int16;//!<有符号16位整数
    typedef unsigned short uint16;//!<无符号16位整数
    
    typedef signed long int32;//!<有符号32位整数
    tyf unsigned long uint32; //!<无符号32位整数
    
    typedef unsigned char bool; //!<布尔数据类型
    #define false 0
    #define true 1
    
    #define RESET_list {temp = first;自由列表(temp);first = 0;}
    
    struct node{
    uint32失效时间;
    struct node *next;
    };
    typedef struct node node;
    node *head、*first、*temp、*view;
    
    
    uint32 readValue (node* readptr、int index){
    if ( readptr != NULL ){
    while (index---){
    readptr = readptr ->下一步;
    }
    返回 readptr -> laptime;
    }
    返回0;
    }
    
    bool appendValue (uint32 value){
    
    head =(节点*) malloc (sizeof (node));
    if (head!= NULL){
    head->laptime =值;
    if (first!= 0){
    head->next = NULL;
    temp->next =标题;
    温度=头部;
    } 否则{
    First = temp = view = head;
    temp->next = NULL;
    }
    返回 true;
    }
    返回 false;
    }
    
    void 自由列表(节点*货币){
    节点* freetemp;
    
    if (CURR!= NULL){
    while (curr->next!= NULL){
    freetemp =当前->下一个;
    免费(货币);
    当前= freetemp;
    }
    免费(货币);
    }
    }
    
    int countList (node* CURR){
    INT 计数;
    if (CURR == NULL){
    返回0;
    } 否则{
    计数= 1;
    while (curr->next!= NULL){
    CURR = CURR_>NEXT;
    count++;
    }
    返回计数;
    }
    }
    
    int main (void)
    {
    int i;
    
    RESET_list
    对于(i=0;i<10000;i++){
    appendValue(i);
    }
    视图=第一个;
    对于(i=0;i<10000;i++){
    printf (“R%d:%lu\n",i,readValue (View,i));
    }
    视图=第一个;
    printf ("计数:%d\n"、countList (视图));
    RESET_list
    视图=第一个;
    printf ("计数:%d\n"、countList (视图));
    返回0;
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果必须使用内存分配、可以尝试增加堆大小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    INT_HEap_LEN=3072
    增加堆大小? 是否设置了此正确参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从3072更改为4050。 它在第29个入口再次填满。
    如果我更改为5000、编译器会抱怨存储器范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、增加堆大小仍有限制。 这就是我建议使用静态数组的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、与链接列表相比、我将使用静态数组、因为静态数组似乎正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。