This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540要求........... ?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/564613/cc2540-requirements

主题中讨论的其他器件:CC2540

海  

我想了解有关 TI CC2540 BLE 模块的以下详细信息。

1.以最大功率和10秒 TX 间隔传输时的电流消耗是多少........... ?

2.连接到 CC2540时是否可以获取设备的 MAC 地址......... ?

3.如果可以获得 MAC,我可以将 Mac 存储在非易失性存储器中.......... ?

4.我是否可以使用 CC2540在不连接的情况下传输某些传感器数据,如信标或广角播.......... ?

5.如果可以广泛转换数据,我可以使用第二个 CC2540来读取此数据并根据此数据执行一些操作.......... ?

6.有多少个模拟和数字 I/O 引脚。 我从数据表中发现有21个 GPIO。。 ?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅 www.ti.com/.../swra347a.pdf 上的功耗测量应用手册
    2.是的
    MAC 地址已存储在 NV 闪存中。
    4.是的。
    5.您可以设置 BLE 观测器来扫描 BLE 广播消息。
    6.21个 GPIO 引脚和2个独立的 I2C 引脚。 ADC 有8个从 P0.0到 P0.7的模拟引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我需要存储已连接器件的 Mac 地址、而不是 CC2540的地址
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 osal_nv_write 来实现它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的

    我能否允许基于存储的此 MAC 地址连接到 CC2540。 我的意思是,如果一个器件尝试连接到 CC2540,那么 CC2540将请求该器件的 MAC 地址,并将其 MAC 地址与非易失性存储器中的现有数据进行比较。 如果地址在存储器中、则允许连接。如果不允许、则应拒绝连接。

    我能不能实施这样的案例...... ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这样做没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果满足所有条件、我有兴趣使用 TI 的处理器。
    现在、我需要了解编程详细信息和相关的 SDK。 如何开始使用 TI 处理器。 我能不能像 Arduino 板一样获得具有天线和振荡器的 TI BLE 模块...... ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 CC2541迷你开发套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我能不能将它作为 Arduino 这样的开发板来实现........... ?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参考 CC2540DK。