请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F Thread 中讨论的其他器件: CC2640、 CC2650
在4.2蓝牙规范中、它指出
"链路层应使用两种可能的时钟精度之一。 在连接事件或广播事件期间、链路层应使用活动时钟精度;否则应使用睡眠时钟精度。"
广播时、我假设 CC2640R2F 使用24MHz 晶体工作正常。 建立连接后 、如果我没有安装32.768kHz 晶体、CC2640R2F 将不会输出信号。
为什么如果我没有安装32.768kHz 晶体、CC2640R2F 将不会输出信号?