This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640是否支持 ANT+?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F, CC2571, CC2570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/588136/cc2640-do-cc2640-support-ant

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件:CC2571CC2570

Nordic 是 ANT+协议的发起者之一、最新的 NRF52832是带有 ANT+的协议栈。 CC2640还可以支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    SimpleLink CC2640和 CC2640R2F 无线 MCU 支持蓝牙低耗能(BLE)和高达5Mbps 的专有协议。 这些无线 MCU 不支持 ANT 或 ANT+协议。 TI 的 ANT 产品系列包括 CC2570 (单通道)和 CC2571 (八通道)网络处理器。

    祝你一切顺利