This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640睡眠问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/564579/cc2640-cc2640-sleep-issue

器件型号:CC2640

大家好

我使用了 CC2640的 UART。 下面是我对 UART 的初始化。

空 UART_Send_Init (空)

   UART_PARAMS_INIT (&UART_Test_params);

   UART_Test_params.波特 率= UART_BAUD_RATE;

   UART_Test_params.readMode = UART_MODE_callback;

   UART_Test_params.readDataMode = UART_DATA_Binary;

   UART_Test_params.writeDataMode = UART_DATA_binary;

   UART_Test_params.readCallback = UART_READ_CALLBACK;

   UART_Test_params.dataLength = UART_LEN_8;

   UART_Test_params.stopbits = UART_STOP_ONE;

   UART_Test_params.readEcho = UART_ECHO_OFF;

 

   UART_Test_Handle = UART_open (Board_UART、&UART_Test_params);

   wantedRxBytes=1;

   UART_READ (UART_Test_Handle、rxBuf、wanedRxBytes);

当我使用以下代码关闭 UART 时、CC2640的电流约为6uA、可满足系统要求。

   admin_status_mode = 0;

     GAPRole_TerminateConnection();

     APP_Adv_Set (false);

     UART_Send_String ("+sleep\r\n");

     UartClose_GpioOpen ();  

如果我只在  上面的代码中注释 UART_Send_String ("+sleep\r\n")。  电流将增加至1mA。  

如果我  在初始状态下对 UART_Read (UART_Test_Handle、rxBuf、wanedRxBytes)进行注释、并对  UART_Send_String ("+sleep\r\n")进行注释。 电流  大约为6uA。  

那么、为什么在使用"UartClose (GpioOpen)"之前未发送某些数据时无法关闭 UART?

谢谢你

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Victor、
    请向我展示您最终消耗1mA 电流时使用的代码、以避免产生任何混淆。