This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:CC2564MODA 和 CC2564B 之间有何差异

Guru**** 2580755 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/564576/cc2564moda-what-is-the-difference-between-cc2564moda-and-cc2564b

器件型号:CC2564MODA

大家好、

我想了解 CC2564MODA 和 CC2564B 之间的基本区别。  CC2564MODA 产品被描述为一个模块、 但是、根据我的经验、模块只需要"命令"级编码、 而 CC2564MODA 需要外部 FW 堆栈来运行、因此如果是这种情况、我不明白 SOC 版本之间的实际区别是什么、硬件级支持是否唯一不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udi、

    CC2564B 是一个芯片。 您可以使用多个评估板进行评估。

    一旦您决定使用 MP、您将必须设计自己的电路板(遵循我们的指南)以匹配天线等。。。

    CC2564MODA 是一款带天线的模块、可帮助您更快地将产品推向市场并减少设计工作量。

    最后、CC2564MODA 具有板载 CC2564B 以及外设(天线等)。

    在软件 POV 中、没有什么区别、您需要在其上面运行蓝牙堆栈的主机才能运行其中任何一个。

    如果您可以分享有关您的产品的更多详细信息、我们可以帮助您找到最适合您需求的产品。

    BR、

    陈洛威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    非常感谢您的回复。 我的设计处于非常初步的阶段、因此此时没有其他输入、 但是、由于您提到 SOC (和模块)需要一个蓝牙堆栈主机来运行它、因此我不知道与可用的"蓝牙 IC"有何区别(例如 CSR8510)、或者它本质上是相同的吗?