请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2541 您好!
我已经在 cc2541上开发了一个应用(256kB 版本)。我已经在 keyfobdemo 项目上开发了我的应用。 以下是输出.map 文件数据。
136 468字节代码 内存(+ 125 660范围填充)
35字节数据 存储器(+ 79绝对值)
7 453字节的 XDATA 内存
194字节的 iDATA 内存
8位 存储器
1 519字节的 const 存储器
我想知道、是否可以在上面给定的空间中实现 OAD 功能。 这真的非常紧迫、我没有获得有关这方面的任何适当信息、因此请提供帮助。
提前感谢。 感谢您的任何帮助!