This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:使用传感器控制器的第2个 UART

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/587322/cc2640r2f-2nd-uart-using-sensor-controller

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

通过传感器控制器传输的第二个 UART 在正常的 CC2640和 CC2640R2F 上工作吗?

是否存在一组支持使用最新 TI-RTOS 的 CC2640R2F 中第二个 UART 的传感器控制器文件、或者是否必须使用 Sensor Controller Studio 生成这些文件?

第二个 UART 中是否仍然存在此 UART 错误(请参阅链接)?

https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/bluetooth_low_energy/f/538/t/495518

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    它在 CC2640R2F 上的工作方式与在 CC2640F128上的工作方式相同。 您必须使用 Sensor Controller Studio 生成文件。 我不确定该错误、但由于它与旧版本的工具相关、我假设它已修复。 我可以咨询专家。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik、

    如果您能找到有关该错误的信息、那将会很有帮助...

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    该错误早已修复。 当您下载最新的 Sensor Controller Studio 时、您可以在修订历史记录中找到相关信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Christin