This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 蓝牙5传感器器件和蓝牙4.0智能手机兼容性

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2640R2F, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/587565/bluetooth-5-sensor-device-and-bluetooth-4-0-smarthphone-compatibility

Thread 中讨论的其他器件:CC2541CC2640R2FBLE-STACK

您好!

 我想开发具有蓝牙5功能的产品、在开始开发之前、我想知道蓝牙5设备(外设)是否将与 BLE 4.0智能手机(中央)兼容? BLE 4.0智能手机是否能够连接蓝牙5设备并相互通信以交换数据包?

期待您的回复!

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果智能手机不支持 BT5功能、则无法与 BT 5功能进行通信。

    但是、如果您只是想实现具有 BT 5功能的外设、而不实际使用它来连接仅支持 BT 4的电话、那么您就不会遇到问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以开发同时支持蓝牙5和 BLE 4.0的产品? 这些设备是否可以连接到 BLE 4.0智能手机以及蓝牙5智能手机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有参考吗? 我们如何实现它? 它只是软件实现或硬件。
    仅供您参考、我们已使用 CC2541开发了一款产品、现在客户需要蓝牙5功能。 根据我们对蓝牙5的理解、我们需要使用另一个 IC (例如 cc2640r2f)、因为 cc2541不支持蓝牙5。 那么、上面提到的 IC 中是否有任何支持这两个版本或新堆栈软件的特定芯片将管理这两个版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件堆栈和硬件在 CC260R2F 上向后兼容、因此您无需担心。

    我们很快就会准备好 BLE 5软件堆栈、但现在、您可以使用我们的 SIMPLELINK_CC2640R2_SDK (支持 BT4.2)在 CC2640R2F 上开始开发、该 SDK 与即将推出的 BLE 5堆栈软件共享相同的软件结构。

    有关 CC2640R2F 的详细信息,请访问: www.ti.com/.../cc2640R2F
    要下载 TI BLE 堆栈,请访问:ti.com/ble-stack
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、谢谢! 只需一个查询、BLE 4.0智能手机即可支持 ble4.2器件、对吧? 很抱歉、但需要确保。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们何时可以期待蓝牙5堆栈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要不使用新功能、新 BLE 器件就会始终与旧 BLE 器件配合使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有为您指定具体日期、请在两周内再次入住。