This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:推荐用于 BLE 信标+高速吞吐量的器件

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2564, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/587584/cc2640-device-recommend-for-both-ble-beacon-high-speed-throughput

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2564

你(们)好

我的客户有一个项目低于要求。

广播 BLE 信标。

2.需要高速吞吐量才能~快速升级客户的7 MB 固件。

  因此、BLE ~X KB 速度无法满足此需求、它还需要外部闪存或 MCU 来保存大型固件。

除了双模 CC2564之外、我们还可以通过 CC2640高速模式 专有协议实现上述功能吗? 如果是、您能告诉我哪一个示例是最好的开始吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们是否考虑使用具有高速模式(2Mbps)的 CC2640R2F?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:

    当然、我们可以。
    但我们的问题是、如果使用2Mbps CC2640R2F、客户应用数据的实际吞吐量是多少? 发送~7 MB 固件需要多长时间?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们的时序要求是什么? 器件可允许多长时间完成 OTA?

    使用2Mbps PHY 时的最高吞吐量可以是1.4Mbps (当然也取决于环境)、因此理想情况下需要40秒

    除此之外、我们目前在高速模式下没有任何示例/支持、而对于 BLE 5 2Mbps、我们将很快发布新的 BLE 5堆栈。