请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 主题中讨论的其他器件:CC2650、 CC2640R2F、 CC2640、 LAUNCHXL-CC2640R2
尊敬的 TI 专家:
我将 CC2650 Launchpad 配置为多角色、充当中央设备、即扫描并连接到设备。
使用所示的演示、我能够扫描设备、连接到设备、发现特定服务、然后读取特征值。
一旦我连接到设备并发现它的服务(根据我在发现服务后了解的内容、我将获得 svcStartHdl 和 svcEndHdl)
如何打印其所有特征 UUID?
我看到要查找我们使用 GATT_ReadUsingCharUUID 的特定 Characteristic UUID
但是、我是否可以使用这些句柄打印所有特征 UUID?
另外,如何获取具有外设名称的句柄?
实际上、我要尝试打印外设的名称、如 SimpleBlePeripheral 或 Hmssoft 等、并列出主要服务的特征 UUID、如000FFF1 000FFF4等
我使用的是 TI RTOS 2_20_01_08和 BLE SDK 2_02_01_18
提前感谢
Ashwin