This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:连接到 Android 时的常规断开事件/不稳定情况。

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/587577/ccs-cc2640r2f-regular-disconnection-events-instability-when-connecting-to-android

器件型号:CC2640R2F
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我很早就在使用 cc2650了。 我们尝试在更外的项目中迁移到 CC2640r2f。

 我正在尝试从 CC2640r2f 上的 SDK V3.0.1中运行简单的中央示例。  具有 Android 的智能手机用作外设设备。 在这种情况下、我每隔~40秒会看到一次常规断开事件。

我们尝试使用差动智能手机(我们有很多用于测试的东西)和不同的测试 APK

我有 atteched 监听器文件:

看起来从器件停止响应主器件。 当我在 СС2650 ó n 上运行这种场景时- 效果很好。 我尝试尝试使用 连接参数、从 cc2650向后焊接板载 cc2640r2f、但结果相同:СС2650 -与 SDK V2.2.1 / cc2640r2f 搭配使用很好 - 与开箱即用的简单中央示例项目一样、每~40秒使用脚本应用程序定期断开连接事件

e2e.ti.com/.../customApp2640.psd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    您是否在自己的硬件上运行? 您是否测量了32kHz 时钟精度?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik
    感谢您的回复。 是的、我使用定制板、我有 cc2650 LaunchPad。 i 在 cc2650 launchpad 上焊接 cc2640r2f -行为相同。 正如您所说、我已经报告了32kHz 时钟精度、在 cc2640r2f 芯片上、它不稳定32.7~32.85浮动、但在 cc2650上、它还可以。