This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:射频端口的源阻抗

Guru**** 2563580 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/586292/cc2640-source-impedance-of-rf-ports

器件型号:CC2640

你好!

我尝试在 ADS 中模拟 CC2640的天线部分、但我需要知道 CC2640的源阻抗。 我已经查看过数据表、但找不到它。 这里有人知道吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    您可以在此处查看: processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Optimal_Load_Impedance

    对于平衡-非平衡变压器和以下滤波器、您应遵循参考设计以确保最佳射频性能。 对于任何天线匹配或仿真、您可以将射频匹配/滤波器(通过12pF 直流块)的输出视为50欧姆。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    我现在已经调整了天线、使其适用于 ADS 中的 PCB 堆栈设置。 因此、如果我将 if-Antenna 导入 Altium 并使用您的参考设计进行匹配和滤波、即使我没有与您的参考设计相同的 PCB 堆栈设置、它也应该起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、没错。 我们建议射频层和接地层之间的高度在175um 到800um 之间、以确保该假设准确无误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我使用1mm FR4基板(2层)、性能是否会大失?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    厚度为1mm 的2层 PCB 应能正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以将其他组件放置在距离天线多近的位置? 如 cc2640、无源器件、晶体等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要它们位于接地层区域内、就尽可能靠近您需要/需要的位置。